Campana LED industrial

Las campanas LED industriales Würth gozan de una excelente eficiencia energética y de una vida útil mucho más larga que las halógenas, lo que repercute en un ahorro de costes y en beneficios ambientales. Compra ahora tu campana LED industrial online y la recibirás en tan solo 24/72h.

1 de 1 productos
Foco industrial LED Highbay Pro
Foco industrial LED Highbay Pro Saber más
3 productos
 
1 de 1 productos
Scroll to top

Tu campana LED industrial Würth

Si buscas una campana LED industrial, en Würth tenemos lo que necesitas. Ponemos a tu disposición diferentes modelos para empresas y profesionales con características adaptadas a todos los escenarios y necesidades de iluminación.

La sección de campana LED industrial se enmarca dentro de la gama de instaladores, en la que podrás encontrar otros artículos de iluminación interior e iluminación exterior como tiras de luces LED o proyector de fachadas, entre muchos otros.

Las campanas LED industriales Würth se caracterizan por su alta calidad y durabilidad. De este modo, te proporcionamos productos profesionales para lograr resultados excelentes. Puedes comprar tu campana industrial LED de diferentes maneras. En primer lugar, puedes procesar el pedido en esta misma página web añadiendo los modelos que desees al carrito y completando el proceso con tus datos. También puedes hacerlo mediante la APP de Würth siguiendo el mismo proceso que en la web. En ambos casos gozarás de la ventaja de poder realizar un pedido desde donde quieras y en cualquier horario, ya que tanto la web como la APP están disponibles las 24 horas los 365 días del año.

También puedes adquirir las campanas comunicándoselo a tu comercial asignado. Él se ocupará de hacer el pedido y facilitarte la entrega. Por último, pero no por ello menos importante, puedes dirigirte a uno de nuestros autoservicios físicos. Contamos con autoservicios en todas las provincias de la geografía española, por lo que siempre encontrarás uno muy cerca de ti. Puedes encontrar tu autoservicio más cercano haciendo clic aquí.

Qué es una campana LED industrial

Una campana LED industrial es un tipo de luminaria diseñada específicamente para alumbrar grandes espacios industriales, como fábricas, almacenes o naves. Estas luminarias se caracterizan por tener una alta eficiencia energética, una larga vida útil y una gran potencia lumínica, lo que las convierte en una opción ideal para iluminar grandes áreas con un bajo consumo energético.

Las campanas LED industriales Würth están construidas con materiales resistentes y duraderos, capaces de soportar las condiciones más exigentes del entorno industrial, como la humedad, la temperatura, la corrosión y los golpes.

La tecnología LED utilizada en estas campanas ofrece una gran eficiencia energética, lo que se traduce en un ahorro significativo en la factura de la luz. Además, al no emitir radiación ultravioleta ni infrarroja, son más respetuosas con el medio ambiente y con la salud de las personas que trabajan en el entorno industrial.

Ventajas de las campanas LED industriales

Las campanas LED industriales son una de las opciones más eficientes y versátiles para iluminar espacios amplios y exigentes en el ámbito industrial. A diferencia de las campanas halógenas, que utilizan una tecnología más antigua y menos eficiente, las campanas LED ofrecen numerosas ventajas tanto en términos de ahorro energético como de durabilidad y rendimiento.

En primer lugar, las campanas LED industriales son mucho más eficientes en cuanto a consumo energético se refiere. Esto se debe a que utilizan diodos emisores de luz en lugar de filamentos, lo que significa que transforman una mayor proporción de la energía que reciben en luz. Además, las campanas LED también tienen una vida útil mucho más larga que las halógenas, lo que significa que requieren menos mantenimiento y reemplazo, lo que resulta en un ahorro de costes a largo plazo.

Otra ventaja importante de estas campanas es su capacidad para adaptarse a diferentes entornos y necesidades. Las luces LED se pueden programar y ajustar fácilmente para proporcionar la cantidad y calidad de luz necesaria en cada momento. Esto las convierte en una excelente opción para espacios industriales que requieren una iluminación específica, como en fábricas, almacenes, naves, talleres y más.

Finalmente, las campanas LED también ofrecen beneficios ambientales significativos en comparación con las halógenas. Al utilizar menos energía y durar más, reducen la cantidad de desechos y emisiones de CO2 producidas por la necesidad constante de reemplazar las luces y mantener el suministro de energía. Además, algunas campanas LED también pueden ser recicladas, lo que las convierte en una opción aún más sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

Campana LED industrial: factores a tener en cuenta en su elección

Hay diferentes factores que debes tener en cuenta antes de elegir una campana LED industrial adecuada para tus necesidades.

En primer lugar, es importante considerar la potencia y la luminosidad. La cantidad de luz que necesitas dependerá del tamaño de tu espacio de trabajo y de las actividades que realices en él. En general, se recomienda una luminosidad de al menos 100 lúmenes por metro cuadrado para espacios industriales.

Otro factor importante para tener en cuenta es la temperatura de color. Si estás buscando una iluminación más cálida y acogedora, deberías optar por un modelo con una temperatura de color más baja (alrededor de 2700-3000 Kelvin). Por otro lado, si necesitas una iluminación más fría y brillante para una fábrica o almacén, deberías elegir una campana industrial LED con una temperatura de color más alta (alrededor de 5000-6500 Kelvin).

La eficiencia energética también es un factor clave al elegir una campana industrial LED. Los modelos Würth gozan de una alta eficiencia energética y una larga vida útil. De esta manera, no solo estarás reduciendo tus costes de energía, sino que también reducirás tu huella de carbono.