Cómo comprobar una batería de coche
¿Cómo comprobar una batería de coche? Esta es una cuestión de gran importancia puesto a que, si no compruebas la batería de tu vehículo al menos de manera puntual, desconocerás su estado y no podrás prever posibles problemas derivados de un bajo nivel de carga de la misma.
Con el objetivo de evitar quedarte tirado y detectar si tu batería requiere una recarga o sustitución, en este post te enseñaremos cómo comprobar una batería de coche y cómo funciona un comprobador de baterías. Sin más dilación, ¡entremos en materia!
Cómo comprobar una batería de coche
A continuación te enseñamos cómo comprobar una batería de coche de manera sencilla y rápida.
En primer lugar será necesario contar con un tester o comprobador de baterías. Una vez estés en posesión de dicho instrumento, el primer paso consistirá en conectar las pinzas con el positivo y negativo de la batería hasta que aparezca en el analizador el voltaje de batería.
En segundo lugar, el aparato te pedirá información relativa al SAE o CCA de la batería. Esta información, referente a la intensidad de trabajo de la batería, la puedes encontrar en las etiquetas de información técnica de la misma. En este punto, solamente deberás comprobar que la información mostrada en el display del tester coincide con la proporcionada en la etiqueta.
Finalmente, el aparato emitirá el diagnóstico de estado de la batería e indicará la intensidad que le da al arranque, mostrando si se encuentra en buenas condiciones o si por el contrario muestra signos de desgaste o deterioro.
En algunos modelos cabe la opción de imprimir el diagnóstico e incluso hacerlo por partida doble, de modo que te puedas quedar con una copia y entregar otra al cliente.
Como ves, comprobar el estado de una batería es una tarea rápida y sencilla. A continuación puedes consultar el vídeo para ver un ejemplo real de una comprobación de batería.
También es importante comprobar el alternador
El alternador es el elemento que permite al coche producir electricidad y acumularla en la batería. Por este motivo, es muy importante comprobar si produce la capacidad de carga suficiente para abastecer la batería y que ésta contenga la electricidad necesaria para el arrancado del motor.
La importancia de comprobar el alternador radica en que, de no hacerlo, podemos pensar que el problema se encuentra en la batería. Si el alternador no funciona correctamente, no abastecerá la energía suficiente a la batería y ésta se quedará sin corriente, lo que derivará en problemas de arranque.
En este sentido, aunque la batería esté en perfecto estado, su carga depende del alternador. De este modo, comprobando dicho elemento, podremos afinar más en el diagnóstico y conocer con exactitud la parte que está fallando.
Para comprobar el alternador podemos servirnos bien de un multímetro o bien del mismo comprobador de baterías mencionado con anterioridad.
Cómo funciona un comprobador de baterías
Si bien ya hemos visto cómo comprobar una batería de coche, lo cierto es que también es interesante conocer cómo funciona un comprobador de baterías.
A grandes rasgos, un comprobador de baterías funciona enviando un pequeño impulso eléctrico a la batería y analizando la respuesta de ésta al impulso. De este modo, este instrumento puede determinar su estado de salud (o SOH, del inglés state of health) y calcular la potencia de arranque restante.
Esto significa que no se mide la corriente de arranque en frío real, sino que el estado de la batería se determina a partir de un algoritmo. De una manera muy simplificada, así es cómo funciona un comprobador de baterías.
Cada cuánto se recomienda comprobar la batería
Pese a que no sea necesario revisar constantemente la batería, sí que es recomendable hacerlo, al menos, una vez al año (al igual que la revisión general de todo el vehículo).
De esta manera, si existe cualquier inconveniente como un nivel de carga demasiado bajo o un estado de salud desfavorable, puede detectarse a tiempo permitiendo tomar las acciones necesarias. Así evitaremos que deje de funcionar de imprevisto y tengamos un contratiempo en alguna situación delicada.
Por otra parte, también es conveniente comprobar la batería si detectamos que tarda mucho tiempo en arrancar el coche o si escuchamos ruidos fuera de lo habitual.
Nuestro comprobador de baterías Würth
En los puntos anteriores hemos comentado cómo comprobar una batería de coche mediante un comprobador de baterías. En esta ocasión, te presentamos nuestro comprobador de baterías Würth (nº 0772 800 100), un artículo de alta calidad y precisión.
Este dispositivo de comprobación sirve para probar baterías de 6 a 12 V y de sistemas de carga de 12 a 24 V. Entre sus aplicaciones se encuentran la comprobación del estado de la batería, estado de carga, amperaje de arranque en frio, voltaje de arranque, puente rectificador, alternador y regulador.
En cuanto a sus características más destacadas, cuenta con pantalla LCD de 16 dígitos retroiluminada, impresora térmica integrada sin necesidad de tinta y fuente de energía propia. Tan solo requiere una tensión mínima de medición de 1.5 V, ofrece la posibilidad de realizar pruebas sin retirar la batería y dispone de protección de polaridad inversa.
Cabe destacar que es compatible con todas las baterías comunes, previene accidentes por un mal conectado de las pinzas y optimiza el esfuerzo del operario gracias a su facilidad de uso y a su rapidez en las mediciones.
Si quieres conocer el resto de características técnicas como las tolerancias de medición, la compatibilidad con baterías o el precio, puedes dirigirte a la página del producto haciendo click aquí.
A modo de síntesis, en este post hemos conocido cómo comprobar una batería de coche de manera profesional y eficiente, así como algunas recomendaciones e información útil para saber más acerca de las baterías de coche. Si tienes cualquier consulta o comentario, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. ¡Estaremos encantados de atenderte!
1 pensamiento sobre “Cómo comprobar una batería de coche”